B

balayage
Déplacement incrémentiel de l'arbre du moteur ou de la table de la machine d'une position à l'autre, effectué à la vitesse maximale, sans perte de contrôle de la position.
Balise consommée (consumed tag)
Balise (tag) dont la valeur provient d'un automate (controller) à distance. L'automate (controller) local est le consommateur et l'automate à distance le producteur. Les balises consommées (consumed tags) sont toujours définies au niveau de l'accès automate (controller).
balise définie par le module
Tag défini par un module lors de sa création. Les tags sont créés pour stocker les données d'entrée, de sortie et de configuration du module. Voir Data Type défini par module.
balise (tag)
Zone nommée du dispositif connecté au processus ou de la mémoire de l'automate (controller) dans laquelle les données sont stockées. Il s’agit du mécanisme de base pour allouer de la mémoire, référencer des données depuis la logique et surveiller les données.
bande passante du codeur
Expression de la vitesse maximale du codeur en Hz. Ce terme peut également faire référence à la vitesse maximale à laquelle la boucle d'asservissement peut accepter les signaux du codeur. La bande passante du codeur et la capacité du Controller à traiter des signaux du codeur peuvent être différentes.
Barre d'outils des éléments de séquence d'équipement
Utilisez les boutons de la barre d’outils de l'
élément Séquence d’équipement
pour ajouter des étapes, des transitions et des structures de branches à un diagramme de séquence. La barre d'outils de l'
élément Séquence d’équipement
est uniquement disponible en mode hors ligne.
base de temps de la vitesse
Intervalle de temps (en secondes) à utiliser pour le calcul de la vitesse moyenne d'un axe. La vitesse moyenne est calculée en divisant la distance totale parcourue par l'axe dans l'intervalle de temps spécifié par la base de temps.
La valeur de la base de temps de la vitesse moyenne doit être suffisamment élevée pour filtrer les changements mineurs de vitesse qui pourraient générer une valeur de vitesse « bruitée », mais suffisamment faible pour détecter les changements significatifs de la vitesse de l'axe. Une valeur comprise entre 0,25 et 0,50 seconde devrait convenir à la plupart des applications.
baud
Unité de mesure de la vitesse de signalisation égale au nombre de conditions discrètes ou d'événements de signalisation par seconde. Lorsqu'un bit est codé sur chaque événement de signalisation, le nombre de bauds est égal au nombre de bits par seconde.
BCC
Le caractère de contrôle par bloc (BCC) est une méthode de vérification d'erreur développée pour améliorer la détection d'erreurs dans la communication des données. Le BCC est ajouté à la fin de chaque bloc de données avant que celui-ci ne soit transmis.
BCD
Décimal codé binaire, sigle de Binary Coded Decimal. Système de numérotation utilisé pour exprimer des chiffres décimaux individuels (de 0 à 9) dans une notation binaire à 4 bits.
bias
Décalage qui est généralement ajouté à une sortie pour compenser le fait que le zéro technique désiré ne corresponde pas à la valeur zéro réelle.
binaire
Nombre entier exprimé en base 2 (chaque chiffre représente un bit). La valeur a pour préfixe le symbole 2# et ses positions non utilisées sont complétées de manière à atteindre la longueur du nombre booléen ou entier (1, 8, 16 ou 32 bits). Chaque groupe de 4 chiffres est séparé par un caractère de soulignement afin de permettre une meilleure lisibilité.
bit
Le plus petit emplacement de mémoire qui contient un 1 (ACTIVE) ou un 0 (DESACTIVE).
bit de parité
Bit supplémentaire ajouté à un mot binaire. Le but de ce bit est de contrôler l'intégrité des données en faisant en sorte que la somme des 1 que contient un mot soit toujours paire ou impaire.
bit indicateur
Bit de mémoire processeur contrôlé par un firmware ou un Program utilisateur et utilisé pour indiquer une certaine condition (par exemple, une batterie faible).
bit le moins significatif (LSB)
Le bit représentant la plus petite valeur dans une chaîne de chiffres.
bit le plus significatif (MSB)
Le bit représentant la plus grande valeur dans une chaîne de bits.
bit réservé
Emplacement d'un fichier d'état dans lequel vous ne devez ni lire ni enregistrer des données.
bloc de terminaisons à distance (RTB)
Option de câblage sur site. Le câble installé sur le site du client est connecté au bloc de terminaisons à distance et non pas au bornier de raccordement du module. Le bloc de terminaisons à distance fournit alors des connexions pré-câblées au bornier de raccordement du module. Le bloc de terminaisons à distance offre un capteur de soudure froide intégré et une barre isothermale permettant de s'assurer que toutes les bornes ont la même température afin d'obtenir une compensation de soudure froide plus précise. Pour les applications exigeant une plus grande précision, utilisez un bloc de terminaisons à distance pour améliorer les performances de la soudure froide.
bloc I/O
Assemblage contenant un châssis, une alimentation, un adaptateur et des circuits d'I/O dans un boîtier intégré.
bloc-transfert
Pour déplacer un bloc (64 mots maximum) de données vers ou depuis un module d’E/S (I/O) au cours d’une scrutation.
boîte de dialogue
Boîte apparaissant à l'écran et affichant les options disponibles pour l'option de menu sélectionnée. Les boîtes de dialogue peuvent contenir les éléments suivants : champs de texte modifiables, cases à cocher, zones de liste, boutons et cases d'option.
bornier amovible (RTB)
Connecteur de câblage sur site pour les modules d'entrée et de sortie.
boucle d'asservissement
Algorithme en boucle fermée qui achemine la sortie contrôlée de façon à ce que le retour codeur suive l'entrée désirée ou commandée.
boucle d'asservissement de retour codeur
Chemin de signalisation fermé dans lequel le retour codeur est comparé à la valeur commandée afin d'obtenir un signal d'erreur correctif.
boucle de position
Boucle de contrôle de retour codeur dans laquelle le paramètre Position mécanique est le paramètre contrôlé. La boucle de position compare la position de retour codeur à la position commandée dans le but de modifier le signal de sortie de la vitesse afin de corriger toute erreur de position éventuelle.
boucle de vitesse
Boucle d'asservissement de retour codeur dans laquelle la vitesse du moteur est le paramètre contrôlé. Ce type de boucle utilise généralement un tachymètre comme dispositif de retour codeur.
boucle en cascade
Rattachement de la sortie d'une boucle ou d'une instruction PID à l'entrée d'une autre instruction ou boucle PID. Ceci permet d'introduire différents retours codeur à différents niveaux dans la boucle d'asservissement.
branche
Un chemin de logique parallèle au sein d’un échelon d’un programme (program) à relais.
branche de séquence
Une branche de séquence est une structure dans le diagramme de séquence d'équipement qui autorise l'exécution simultanée ou sélective des étapes (steps).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal