Utilisation de types de données (data types) définis par l’utilisateur
L’intérêt de ce système de contrôle est de pouvoir définir des opérations basées sur les données stockées dans les balises (tags). Les balises (tags) prennent en charge différents types de données qui définissent la taille et la configuration de la mémoire qui est allouée à la balise. Les types de données (data types) être atomiques, de structure ou de tableau :
- Types de données (data types) atomiques. Ces types de données (data types) prédéfinis sont utilisés pour composer les données du membre.Type de données (data type)DescriptionPlageBOOLBooléen à 1 bit0 = désactivé1 = activéSINTEntier à 1 octetsEntre -128 et 127INTEntier à 2 octetsEntre -32768 et 32767DINTEntier à 4 octetsEntre -2147483648 et 2147483647REALNombre à virgule flottante à 4 octetsDe -3,402823E38à -1,1754944E-38(valeurs négatives)0De 1,1754944E-38à 3.402823E38(valeurs positives)
- Type de données (data type) de structure Type de données (data type) constitué d’une séquence de membres. Une balise (tag) de structure occupe un bloc contigu de mémoire dans l'automate (controller), chaque élément de la séquence étant présent dans la mémoire.
- Type de données (data type) de structure. Type de données (data type) constitué d’une matrice de membres. Les tableaux peuvent avoir plusieurs dimensions, mais tous les membres doivent être du même type de données (data type) atomique.
Les types de données (data types) définis par l’utilisateur vous permettent de créer une structure de données correspondant à votre machine ou votre processus. Vous devez affecter un nom, une description et un type de données (data type) à chaque membre du type de données défini par l’utilisateur.
Définir un type de données (data type) défini par l’utilisateur :
- Dans l'organisateur de l'automate (controller), cliquez avec le bouton droit surTypes de données (data types)et sélectionnezNouveau type de donnéespour ouvrir l’Editeur de type de données.
- Saisissez le nom du Nouveau type de données (data type) (40 caractères maximum).
- Saisissez une description du type de données (data type) (512 caractères maximum).CONSEIL: Le paramètreTailleest en lecture seule. Il définit la taille de cette structure de données en mots de 32 bits. Cette valeur n’est pas calculée tant que le type de données (data type) n’est pas enregistré.
- Dans le cas d’un type de données (data type) de chaîne, saisissez le nombre maximum de caractères autorisé pour la chaîne. Les valeurs autorisées sont comprises entre 1 et 65 535.
- Pour chaque membre du type de données défini par l’utilisateur, dans la ligneAjouter membre, remplissez les champsNom,Type de données (data type)etDescriptiondu membre. Les nouvelles lignes sont ajoutées automatiquement.
- Cliquez surAppliquerpour enregistrer et continuer à modifier les informations ou surOKpour enregistrer et fermer l’Editeur de type de données (data type).
Fournir une réponse