Surveiller une logique à relais

Surveillez votre programme (program) à relais pour voir comment il se comporte au cours de l’exécution. Lorsque le projet passe du mode Programme (program) au mode Exécution, chaque partie de la logique est évaluée. Cela vous permet de contourner visuellement la logique du programme (program) et de voir comment elle gère les entrées et les sorties de données.
Avant de commencer
Avant de commencer à surveiller la logique, effectuez les tâches (tasks) suivantes :
  • Un projet a été créé
  • Les entrées et sorties sont configurées
  • La logique du programme (program) est saisie, enregistrée et vérifiée
  • Un projet a été chargé dans un automate (controller).
Pour surveiller une logique à relais
  1. Faites basculer l'automate (controller) en mode Run.
  2. Double-cliquez sur la routine principale pour ouvrir l’Editeur de logique à relais.
    Affichez la logique du programme (program) en cours de traitement.
    Les échelons actifs s'allument et la valeur change au fur et à mesure que l'automate (controller) exécute la routine.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal