Charger

Après la création d'un programme dans Logix Designer, celui-ci doit être transféré de l'ordinateur vers l'automate.
  • Transférer - Transfère le programme (program) de l'automate (controller) vers l'ordinateur.
  • Charger - Transfère le programme (program) de l'ordinateur vers l'automate (controller).
L’exécution de cette tâche (task) utilise les éléments suivants :
Élément
Description
Arborescence des communications
Une représentation hiérarchique de la topologie d’un réseau qui est associée à un périphérique hôte réseau spécifique.
Navigateur réseau
Outil permettant de parcourir les topologies réseau et de configurer les logiciels prenant en charge la communication avec les dispositifs. Le logiciel de communication
FactoryTalk Linx
est inclus dans Studio 5000 Logix Designer. Pour le configurer, accédez à
Communications > Navigateur réseau
.
Chemin de communication
Il s’agit du chemin CIP qui identifie un disque de communications, l’adresse du périphérique et le port. Il est utilisé par
Studio 5000 Logix Designer
lorsqu’une commande Entrer en ligne, Transférer ou Charger est exécutée.
Mode programme (program)
Mode de l'automate (controller) dans lequel la logique n'est pas exécutée, les sorties ne sont pas contrôlées et les opérations d'édition sont disponibles. Si l'interrupteur à clé est positionné sur A distance, l'automate (controller) est alors en mode Programme (program) REM.
Pour charger un programme (program) :
  1. Sélectionnez
    Communications > Navigateur réseau
    .
    Le logiciel de communication démarre dans la boîte de dialogue
    Navigateur réseau
    et affiche l’arborescence des communications.
  2. Sélectionnez un automate (controller) dans l'arborescence.
  3. Sélectionnez
    Définir chemin du projet
    pour toujours utiliser ce chemin de communications avec ce projet.
  4. Sélectionnez
    Télécharger
    .
    Confirmez la procédure de téléchargement. Etant donné que le chemin de communications est configuré, le chargement s'effectue immédiatement et le projet est chargé dans l'automate (controller). L’état du chargement et les messages du programme de compilation apparaissent dans la barre d’état.
    CONSEIL: l'automate (controller) doit être en mode Programme (program) ou en mode Programme à distance pour pouvoir charger le projet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal