Création et configuration d’E/S (I/O)
Dans une application
Logix Designer
, ajoutez tous les modules d’E/S (I/O) et de communication faisant partie du projet. Cela permet à l'automate (controller) de communiquer avec les modules.Lorsque vous configurez un Module I/O, vous indiquez les caractéristiques qui lui sont propres. L’application
Logix Designer
ajoute automatiquement les balises (tags) prédéfinies pour le module comme balises accessibles par l'automate (controller).Les informations de configuration pour le Module dépendent du Module que vous avez sélectionné.
Vous pouvez spécifier le détrompage électronique de sorte qu’il affecte un type de module spécifique. Le détrompage électronique garantit que le type d’un Module en cours d’insertion ou de configuration est approprié.
Répétez ce processus pour tous les modules avec lesquels fonctionne votre projet.
Pour créer et configurer des I/O
- Dans l’Organisateur de l'automate (controller), développez le dossierConfiguration des E/S (I/O), cliquez avec le bouton droit sur un réseau ou un fond de panier et choisissezNouveau module.
- La boîte de dialogueSélectionner le type de modules’ouvre.
- Choisissez le type de module à créer :
- Catalogue - Choisissez parmi une liste de modules qui sont valides dans le contexte actuel
- Découverte du module - Effectuez une découverte en ligne de modules afin de rechercher des dispositifs physiques attachés à un réseau ou un fond de panier
- Favoris - Une liste personnalisée de types de modules
- Après avoir sélectionné le module, sélectionnezOK.
- La boîte de dialogueNouveau modules’ouvre, dans laquelle vous pouvez créer et configurer le module I/O.Entrez les informations de configuration du Module que vous créez.
- Nom - Entrez un nom pour le module, ce nom est associé à sa référence dans l’Organisateur de l'automate (controller).
- Adresse IP - Pour les modules connectés en Ethernet, l’adresse IP est requise.Pour les autres paramètres, les valeurs par défaut sont automatiquement appliquées.
- SélectionnezOK. Ce nouveau module s’affiche dans l’Organisateur de l'automate (controller).Double-cliquez sur le module dans l’Organisateur de l'automate (controller)pour l’ouvrir, puis vérifiez les paramètres par défaut et modifiez-les si nécessaire.
Fournir une réponse