Configuration d’un système de mouvement Ethernet
La configuration d’un système de mouvement est un processus qui présente différentes options de configuration. La configuration d'un système de mouvement Ethernet basique nécessite les étapes suivantes dans l'application Logix Designer :
Étape (step) | Processus | Motif |
1. | Ajouter un module de mouvement Ethernet | Identifie le module de mouvement utilisé par l'automate (controller) Logix |
2. | Créer un axe (axis) pour un variateur de mouvement | Un axe (axis) est utilisé pour définir le mouvement avant et arrière dans une direction. |
3. | Créer un groupe d’axes | Consolide les axes dans un ensemble de contrôles pour permettre un mouvement coordonné. |
4. | Configurer les propriétés de l’axe (axis) | Définit les propriétés individuelles pour cet axe (axis) notamment le retour du moteur, la configuration de l’axe et la mise à l’échelle. |
Pour les besoins de cette Mise en route, considérez la configuration suivante :
- Un module de mouvement Ethernet, soit Kinetix, soit PowerFlex
- Retour du moteur
- Configuration de l’axe (axis) de boucle de position
- Un nouveau projet d'automate (controller) avec un module de communication Ethernet configuré
Ajouter un module de mouvement Ethernet
- Cliquez avec le bouton droit sur le réseau Ethernet (station) et choisissezNouveau module.
- DansSélectionner le type de module, sousFiltres catégoriels des types de modules, cocher la case appropriée afin de filtrer les sélections et sélectionnez le module de mouvement dans la liste.
- Cliquez sur Créer. La boîte de dialogueNouveau moduleapparaît.
- Dans le champNom, tapez le nom du module.
- (Facultatif) Dans le champDescription, entrez une description.
- DansAdresse Ethernet, spécifiez une adresse IP.
- SousDéfinition du module, cliquez surModifier. La boîte de dialogueDéfinition du moduleapparaît.
- DansDétrompage électronique, sélectionnezModule compatible.IMPORTANT:la fonction de détrompage électronique compare automatiquement le module attendu, comme indiqué dans l’arborescence de configuration, au module physique avant le début de la communication.Lorsque vous utilisez des modules de mouvement, définissez le détrompage électronique surCorrespondance exacteouModule compatible.N’utilisez jamaisDésactiver le détrompageavec les modules de mouvement.
- DansConnexion, sélectionnezMouvement.
- (facultatif) DansStructure d’alimentation, sélectionnez la structure d’alimentation appropriée dans la liste (par exemple : 2094-BC01-MP5-M) et sélectionnezVérifier la puissance nominale lors de la connexion.CONSEIL: les identificateurs de structure d’alimentation ne sont pas requis pour tous les modules. Le cas échéant, ces chiffres se trouvent sous le matériel, dans la documentation du périphérique et sur la nomenclature. Plusieurs modules ont une structure d’alimentation définie par défaut.
- Cliquez surOKpour appliquer les modifications.
Créer un axe (axis) pour un variateur de mouvement
- Double-cliquez sur le variateur dans l’organisateur de l'automate (controller)pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés du module.
- Cliquez sur l’ongletAxes associés.
- Cliquez surNouvel axe (axis). La boîte de dialogueNouveau balise (tag)apparaît.
- DansNom, entrez un nom de balise (tag).
- (Facultatif) Dans le champDescription, entrez une description.
- DansType, sélectionnezDe base.
- DansType de données (data type), sélectionnezAXIS_CIP_DRIVE.
- Cliquez surCréer.
Créer un groupe d’axes
- Dans l’organisateur de l'automate (controller), cliquez avec le bouton droit surGroupes d’axeset sélectionnezNouveau grouped’axes.
- La boîte de dialogueNouveau balise (tag)apparaît.
- DansNom, entrez un nom de balise (tag).
- (Facultatif) Dans le champDescription, entrez une description.
- DansType, sélectionnezDe base.
- DansAccès externe, sélectionnezLecture/Ecriture.
- Cliquez surCréer. Le nouveau groupe d’axes s’affiche dans l’organisateur de l'automate (controller)sous le dossierGroupe d’axes.
- Cliquez avec le bouton droit sur le nouveau groupe d’axes et sélectionnezPropriétés. La boîte de dialoguePropriétés du groupe d’axess’affiche.
- Cliquez sur l’ongletAssignation d’axe (axis)et passez les axes (créés précédemment) deNon assignéàAssigné.
- Cliquez sur l’ongletAttributsdans la boîte de dialoguePropriétés du groupe d’axes, définissez laPériode de mise à jour de basesur 5 ms. Pour le variateur Kinetix 6500, la vitesse minimale de mise à jour de base est de 1 ms.
- Cliquez surOK.
Configurer les propriétés de l’axe (axis)
- Dans l’organisateur de l'automate (controller), double-cliquez sur l’axe (axis).
- Configurer lesPropriétés générales
- DansConfiguration de l’axe (axis), sélectionnezBoucle de position.
- DansConfiguration du signal de retour,sélectionnezRetour du moteur.
- DansType d’application, sélectionnezDe base
- DansRéponse de boucle, sélectionnezMoyenne.
- Configurer les propriétés duMoteur
- Sélectionnez la pageMoteur.
- Spécifiez un moteur avec laSource de donnéessélectionnée commeRéférence.Tous les paramètres du moteur sont remplis automatiquement pour correspondre aux paramètres spécifiés pour cette référence.
- Les propriétés deRetour du moteursont configurées par défaut.
- Configurer les propriétés deMise à l’échelle
- Sélectionnez la pageMise à l’échelle.
- DansType de charge, sélectionnezRotatif couplé direct.
- Dans laMise à l’échelledesUnités, sélectionnezUnités de position.
- Puis, dansMise à l’échelle,entrez 1.0Unités de positionpour 1.0Tour moteur.
- DansCourse, sélectionnezIllimitépour leMode.
- Cliquez surAppliquer.
Fournir une réponse