Connexion des contacts OK
Un jeu de contacts de relais isolés OK est fourni pour une interface en option vers une chaîne d'arrêt d'urgence qui contrôle l'alimentation vers les variateurs associés. Les contacts OK sont prévus pour piloter un relais de commande externe 24 V (par exemple, Allen-Bradley 700-HA32Z24) dont les contacts peuvent être incorporés dans la chaîne d'arrêt d'urgence comme indiqué cidessous.

Fournir une réponse