Afficher l'état de la communication réseau

L'état du réseau de l'onglet
Diagnostics des ports
est donné à titre d'information uniquement. Cependant, vous pouvez sélectionnez :
  • Actualiser pour obtenir des informations sur le statut du module et afficher les résultats courants ;
  • Remise à zéro des compteurs pour remettre tous les éléments de statut du réseau à zéro et recommencer à compter.
Vous devez être en ligne pour que ces options soient disponibles.
Pour plus d'informations sur les données affichées sur cet écran, reportez-vous à la
Présentation de l'onglet Diagnostics des ports pour le module 1756-ENET
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal