Visualisation des informations et de l'état du module

L'onglet
Info . sur le module
de la boîte de dialogue
Propriétés du module
affiche des informations en lecture seule concernant le module sélectionné. Vous pouvez également sélectionner :
  • Actualiser
    pour afficher les nouvelles données en provenance du module.
  • Réinitialiser le module
    pour remettre le module à son état de mise sous tension, au moyen d'une mise hors et sous tension. Ce faisant, vous corrigez aussi tous les défauts.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal