Utilisation du temps système coordonné pour l'horodatage des I/O
Utilisez le temps système coordonné (Coordinated System Time, CST) pour l'échantillonnage sur base de temps des entrées et des sorties planifiées.
- Choisissez un format de communication pour chaque module d'entrée et de sortie qui autorise l'échantillonnage sur base de temps.CONSEIL: si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le choix d'un format de communication, veuillez vous reporter à la publicationControlLogix Digital E/S (I/O) Modules (1756-Series) User Manual.
- Assurezvous que l'automate (controller) se trouve dans le même rack que les deux modules d'E/S (I/O).
- Désactivez le changement d'état pour tous les points d'entrée sur le module d'entrée, sauf pour le point faisant l'objet de l'échantillonnage sur base de temps.
Fournir une réponse