Non connecté
Actuellement, le module n'a pas de connexion qui lui soit ouverte. Soit :
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
connexion
Liaison entre les réseaux et les périphériques.
- le module n'a pas reçu de connexion depuis sa mise sous tension, soit
- sa dernière connexion a été coupée normalement (elle n'a pas été perdue par suite d'un défaut de communications)
Fournir une réponse