Auto-test
Le module est mis sous tension et exécute les diagnostics sur le matériel et le logiciel afin d'assurer un fonctionnement correct. En général, le module ne répond pas aux communications pendant l'état d'auto-test, et cet état n'est pas visible. Les adaptateurs I/O FLEX ControlNet indiquent cet état lorsque des modules situés dans le fond de panier I/O FLEX ont été ajoutés ou supprimés depuis la dernière mise sous tension.
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Fournir une réponse