Equation de mise à l'échelle

ScalingEquation
Explication de la mise à l'échelle
Un exemple simple est la mise à l'échelle d'un V
en
signal avec :
LowSignal = -10,0 (V)
HighSignal = 10,0 (V)
LowEngineering = 0,0 (%)
HighEngineering = 100,0 (%)
Vous voulez mettre à l'échelle le signal d'entrée, en Volts, en pourcentages qui représentent les unités procédé utiles pour l'application. Une telle mise à l'échelle convertit -10,0 V en 0,0 %, 10,0 V en 100,0 % et les valeurs intermédiaires selon la même règle, telles que 3,3 V en 66,5 %.
Scaling
Image du filtre numérique
Digital_Filter
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal