Réinitialiser l'état de verrouillage sur un module analogique
Utilisez cette procédure pour réinitialiser l'état de verrouillage sur un module analogique.
- Utilisez l'Editeur de balises (tag) pour créer une balise à l'accès à l'automate (controller) avec un type de données (data type) MESSAGE.
- Accédez à l'Editeur de logique à relais et insérez un échelon contenant une instruction MSG. L'opérande de l'instruction doit correspondre à la balise (tag) MESSAGE que vous venez de créer.
- Sélectionnez le bouton
à droite de l'opérande pour accéder à la boîte de dialogue Configuration du message. - CommeType de message, choisissez Générique CIP.
- CommeCode de service, entrez 4B (code de service de la réinitialisation des diagnostics de verrouillage).
- CommeType d'objet, entrez A (voie d'entrée analogique).
- CommeIdentification de l'objet, entrez 1.
- Entrez le code de l'Attribut d'objetà réinitialiser. Par exemple, entrez 6C pour réinitialiser l'alarme haute.Laissez le champ Source vierge.
- CommeNombre d'éléments, entrez 0.Laissez le champDestinationvierge.
- Sélectionnez l'ongletCommunication.
- CommeChemin, entrez le nom du Module ou le chemin CIP d'accès au Module.
- CommeMéthode de communication, choisissezCIP.
- Sélectionnez le boutonOK.
Fournir une réponse