Retrait et insertion sous tension
Vous pouvez insérer des modules dans le châssis et les en retirer sous tension. Cela permet une plus grande disponibilité générale du système de commande. Il n'y a interruption pour aucune autre partie de l'application sous contrôle pendant le retrait ou l'insertion du module.
ATTENTION:
L'action de retirer le module du châssis sous tension entraîne l'échec des instructions de message contenant les données de configuration, d'entrée et de sortie et génère une erreur. Cette action risque également de provoquer la perte de la configuration précédente du module.
Fournir une réponse