Alarme de vitesse

Lorsque :
  • l'une des caractéristiques de l'effet de rampe est configurée et
  • la situation à laquelle elle s'applique survient et
  • L'automate
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
    indique au module de changer le signal de sortie,
    module
    Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
le module calcule s'il peut passer à cette nouvelle valeur de signal en 35 millisecondes.
Si l'étape (step) est :
Le module :
est inférieur ou égal à 35 millisecondes ;
accomplit l'étape (step) ;
demande plus de 35 millisecondes au taux de rampe ;
le module effectue 35 millisecondes du changement et active le membre d'alarme de rampe pour indiquer qu'il effectue une rampe. L'effet de rampe continue alors en étapes (steps) de 35 millisecondes jusqu'à ce que le signal de sortie atteigne la valeur commandée par l'automate (controller). Lorsque la rampe atteint la valeur de destination, le type de données (data type) d'alarme est remis à 0 sauf si l'alarme de vitesse de verrouillage est également configurée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal