Signalement de défauts au niveau du point

Utilisez les tableaux d'erreur de diagnostic suivants pour vérifier la présence éventuelle de défauts sur les modules de sortie diagnostic 1756-OA8D et 1756-OB16D :
Tableau d'erreur de diagnostic 1756-OA8D
Etat de sortie de consigne vers le module
Echo des données de sortie et affichage à partir du module
Non charge
Vérification de sortie
1
Fusible grillé
1
Test d'impulsion
2
Cause possible du défaut
ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
3
-
-
-
-
Défaut
-
Echec
Echec
Sortie en court-circuit avec la terre
ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
-
Défaut
-
-
-
-
Echec
Réussi
Absence de charge, sortie en court-circuit avec c.c.+ ou module non alimenté
ACTIVÉ
4
DÉSACTIVÉ
ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
-
-
Défaut
-
-
-
Réussi
Echec
Dégât matériel
5
1) La protection électronique de ce module a été conçue pour assurer la protection du module contre les courts-circuits. La protection est basée sur un principe de coupe-circuit thermique. En cas de court-circuit sur une voie de sortie, la voie limite le courant quelques millisecondes après que la température du rupteur thermique ait été atteinte. D'autres voies peuvent générer une fausse erreur sur le signal de défaut de vérification de sortie en raison d'une chute de tension sous le niveau de détection minimum de 19,2 V c.c. Les canaux de sortie qui sont affectés par ce phénomène continuer de fonctionner comme spécifié par le maître du module (UC, passerelle, etc.). Cela signifie que les signaux de défaut de vérification de sortie des autres canaux doivent être vérifiés et réinitialisés si un court-circuit se produit sur un canal.
2) Lorsque le test d'impulsion est exécuté, il est normal de constater une impulsion momentanée sur l'écran d'affichage du module.
3) Il est impossible de créer un défaut de fusible grillé dans l'état DESACTIVE (OFF). En cas de court-circuit, le point de sortie est DESACTIVE et le défaut apparaît dans l'état DESACTIVE jusqu'à ce que ce point soit réinitialisé.
4) La sortie ne peut pas être ACTIVEE en raison de dégâts matériels.
5) En conditions normales de fonctionnement, il devrait être impossible d'endommager le matériel. Reportez-vous à la cause possible Sortie en court-circuit avec la terre.
Tableau d'erreurs de diagnostic 1756-OB16D
Etat de sortie de consigne vers le module
Echo des données de sortie et affichage à partir du module
Non charge
Vérification de sortie
1
Fusible grillé
1
Test d'impulsion
2
Cause possible du défaut
ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
3
-
-
-
-
Défaut
-
Echec
Echec
Sortie en court-circuit avec la terre
ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
3
-
-
-
-
Défaut
-
Echec
Echec
Sortie en court-circuit avec la terre
ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
-
Défaut
-
-
-
-
Echec
Réussi
Absence de charge, sortie en court-circuit avec c.c.+ ou module non alimenté
ACTIVÉ
4
DÉSACTIVÉ
ACTIVÉ
DÉSACTIVÉ
-
-
Défaut
-
-
-
Réussi
Echec
Dégât matériel
5
1) La protection électronique de ce module a été conçue pour assurer la protection du module contre les courts-circuits. La protection est basée sur un principe de coupe-circuit thermique. En cas de court-circuit sur une voie de sortie, la voie limite le courant quelques millisecondes après que la température du rupteur thermique ait été atteinte. D'autres voies peuvent générer une fausse erreur sur le signal de défaut de vérification de sortie en raison d'une chute de tension sous le niveau de détection minimum de 19,2 V c.c. Les canaux de sortie qui sont affectés par ce phénomène vont continuer à fonctionner comme spécifié par le maître du Module (CPU, pont, etc.). Cela signifie que les signaux de défaut de vérification de sortie des autres canaux doivent être vérifiés et réinitialisés si un court-circuit se produit sur un canal.
2) Lorsque le test d'impulsion est exécuté, il est normal de constater une impulsion momentanée sur l'écran d'affichage du module.
3) Il est impossible de créer un défaut de fusible grillé dans l'état DESACTIVE. En cas de court-circuit, le point de sortie est DESACTIVE et le défaut apparaît dans l'état DESACTIVE jusqu'à ce que ce point soit réinitialisé
4) La sortie ne peut pas être ACTIVEE en raison de dégâts matériels.
5) En conditions normales de fonctionnement, il devrait être impossible d'endommager le matériel. Reportez-vous à la cause possible Sortie en court-circuit avec la terre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal