Distribution multiple de données d'entrée

Les données d'entrée I/O sont à distribution multiple dans un système permettant à plusieurs automates (controllers) de les recevoir. Les automates (controllers) peuvent demander les données d'entrée en établissant une connexion de contrôle sur un module d'entrée, ou en demandant une connexion Ecouter seulement. Dans l'un ou l'autre cas, le module répond avec l'identification (ID) sur laquelle il diffuse les informations. Cela permet à l'automate (controller) de
se régler
sur les données de diffusion et donc de les utiliser aux fins de contrôle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal