Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - onglet Info. sur le module
L'onglet Info. sur le module affiche des informations concernant le module et son état. Il permet également de remettre un module à son état de mise sous tension. Les informations contenues dans cet onglet ne sont pas affichées si vous êtes :
- hors ligne ou
- en train de créer un module
Utilisez cet onglet pour déterminer l'identité du module.
CONSEIL:
Les données de cet onglet proviennent directement du module. Si vous avez sélectionné le format de communication Écoute seule lors de la création du module, cet onglet n'est pas disponible.
Paramètres
Identification
Affiche le module :
- Fournisseur
- Type de produit
- Code du produit
- Révision
- Numéro de série
- Nom du produit
Le nom affiché dans le champ Nom du produit est lu depuis le module. Ce nom affiche la série du module. S'il s'agit d'un module 1756-L1, ce champ affiche la référence de la carte d'extension de mémoire (cette sélection s'applique à toute référence d'automate (controller) même si des cartes mémoire supplémentaires sont ajoutées).
État de défaut mineur (minor fault)/majeur
Si vous configurez : | Ce champ affiche l'un des messages suivants : |
Module numérique |
|
Module analogique |
|
Un autre module |
|
Statut interne
Affiche l'état opérationnel actuel du module.
- Auto-test
- Mise à jour firmware
- Défaut de communication
- Non connecté
- Configuration flash incorrecte
- Défaut majeur (major fault) (voir plus haut "État de défaut mineur (minor fault)/majeur")
- Mode Exécution
- Mode programme (program)
- (16#xxxx) inconnu
Si vous avez accidentellement sélectionné le mauvais module sur l'onglet de sélection du module, ce champ affiche une valeur hexadécimale. Une description textuelle de cet état n'est donnée que lorsque l'identité fournie pour le module correspond au module réel.
Configuré
Affiche une valeur oui ou non indiquant si le module a été configuré par un automate (controller) propriétaire qui lui est connecté. Une fois le module configuré, il reste configuré jusqu'à la réinitialisation ou la mise hors et sous tension du module, même si le propriétaire coupe la connexion vers le module. Ces informations concernent uniquement les modules E/S et ne s'appliquent pas aux adaptateurs, scrutateurs, passerelles et autres modules de communication.
Attribué
Affiche une valeur oui ou non indiquant si un automate (controller) propriétaire est actuellement connecté au module. Ces informations concernent uniquement les modules E/S et ne s'appliquent pas aux adaptateurs, scrutateurs, passerelles et autres modules de communication.
Identité du Module
Affichages : | Si le Module physique : |
Correspondance | correspond à la spécification de l'onglet Généralités Pour que la condition Concordance existe, les points suivants doivent s'accorder :
|
Discordance | ne s'accorde pas avec la spécification de l'onglet Généralités. |
Ce champ ne tient pas compte des sélections Détrompage électronique ou Révision mineure pour le module, spécifiées sur l'onglet Général.
CONSEIL:
Les modules génériques, tels que le MODULE 1756, indiquent toujours une discordance car la clé générique configurée ne correspond à aucun dispositif cible.
Réinitialiser le module
Sélectionnez ce bouton pour remettre un module en état de mise sous tension en le mettant hors, puis sous tension.
ATTENTION:
La réinitialisation d'un module entraîne la fermeture de toutes les connexions vers ou via le module, ce qui peut aboutir à une perte de contrôle.
CONSEIL:
les modules ci-après renvoient une erreur en cas de tentative de réinitialisation :
- Automate (controller) programmable ControlLogix5550 1756L1
- Variateur c.a. vectoriel 1336T
- Variateur c.c. numérique 1395
CONSEIL:
Un automate (controller) ne peut pas être réinitialisé.
Rafraîchir
Sélectionnez ce bouton pour rafraîchir l'onglet avec les nouvelles données provenant du module.
CONSEIL:
seuls les modules I/O 1756, 1756-M02AE, 1756-L1 et 1756-L1Mx possèdent les champs suivants.
Temps système coordonné (CST)
Matériel du temporisateur
Affiche si le matériel du temporisateur est OK ou anormal.
Temporisateur synchronisé
Affiche oui si le temporisateur du module est coordonné avec le maître ; affiche non dans le cas contraire.
Fournir une réponse