Présentation de la boîte de dialogue Propriétés du module - onglet Backplane
Utilisez cet onglet pour :
- visualiser les informations de diagnostic concernant les communications du module sur le fond de panier et le châssis où il se trouve
- effacer le défautdéfautProblème ou erreur détecté(e) par le matériel ou le logiciel du système de contrôle. Un défaut est identifié par un code ou un bit d'erreur.
Les informations sur cet onglet ne sont affichées que si vous êtes en ligne.
CONSEIL:
Si vous avez sélectionné un format de communication Écouter seulement lorsque vous avez créé le module, cet onglet n'est pas disponible.
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
CONSEIL:
Les données de cet onglet proviennent directement du module.
Paramètres
Etat de ControlBus
Affiche OK ou l'une des erreurs suivantes :
- Récepteur désactivé
- Adresses de distribution multiple désactivées
- Disparité RA/GA
Supprimer défaut
Sélectionnez ce bouton pour rectifier le défaut de fond de panier du module.
Paramètres de ControlBus
Seuil d'erreur CRC de distribution multiple
Affiche le seuil pour entrer en état de défaut par suite d'erreurs CRC multicast.
contrôle par redondance cyclique (CRC)
Un contrôle par redondance cyclique (CRC) est une technique de vérification d'erreur utilisée par les ordinateurs.
Limiter les réessais de transmission
Sélectionnez une limite des réessais de transmission. Cette limite est le nombre de fois qu'une trame est réessayée si une erreur de transmission se produit. Ce champ a une plage de 0 à 63 ; nous vous recommandons d'utiliser une valeur entre :
- 8 et 12 pour les modules analogiques isolés
- 3 et 10 pour tous les autres modules analogiques
Quand vous réinitialisez un module, ce champ est remis à sa valeur par défaut.
Recevoir des Counters d'erreurs
Affichages :
- nombre d'erreurs CRC incorrectes qui se sont produites sur les trames reçues (messages) ;
- nombre de dépassements de temps du bus du destinataire ;
- nombre d'erreurs CRC de réception de distribution multiple
Counters d'erreurs de transmission
Affichages :
- nombre d'erreurs CRC incorrectes qui se sont produites sur les trames transmises ;
- nombre de dépassements de temps du bus du transmetteur ;
Informations sur modules d'I/O spécialisés 1756, adaptateurs, communications, automates (controllers)
et châssis
Affichages :
- numéro de révision du châssis ;
- taille du châssis ;
- numéro de série du châssis ;
- numéro de l'emplacement du moduleCONSEIL: lorsqu'il y correspondance de modules pour les modules 1756-HSC et 1756-PLS, ces informations n'apparaissent pas
Rafraîchir
Sélectionnez pour actualiser l’onglet. Lorsque vous rafraîchissez l'onglet :
Si vous utilisez : | alors : |
Des modules numériques, analogiques ou de mouvement | les Counters sont remis à zéro |
Un autre module | l'onglet est rafraîchi mais les Counters ne sont pas remis à zéro |
OK
Sélectionnez ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Sélectionnez ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Sélectionnez ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Si :
- vous êtes en ligne en mode Programme (program), Programme à distance ou Exécution à distance et
- cet automate est l'automate propriétaire etautomate (controller)Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
- Vous avez modifié la configuration du module dans le logiciel
alors les informations sont automatiquement envoyées à l'automate (controller) quand vous sélectionnez
Appliquer
ou OK
. L'automate (controller) essaie d'envoyer les informations au module (si la connexion au module n'est pas bloquée). Si vous ne sélectionnez pas Appliquer
, vos modifications ne sont pas envoyées à l'automate (controller).Aide
Sélectionnez ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse