Minor Fault récupérable

Si un défaut mineur (minor fault) se produit pour un :
Ce champ affiche :
Cela peut indiquer :
Module numérique
Erreurs CRC de distribution multiple au-dessus du seuil
Le module n'est pas sûr de l'emplacement dans lequel il se trouve parce que de trop nombreuses erreurs CRC de distribution multiple se sont produites
Défaut de disparité RA/GA
Récepteur de distribution multiple désactivé
Module d'entrée analogique
Défaut de voie
Etalonnage, en dessous ou au­dessus de la plage sur au moins une voie
Module de sortie analogique
Défaut de voie
  • Calibrage, limite basse de blocage ou limite haute de blocage sur au moins une voie
  • Défaut de fil coupé (pour les modules non isolés). Vérifiez les données d’entrée ou de sortie analogiques pour de plus amples informations
Module non-E/S (I/O)
I/O (entrée/sortie)
Dispositifs qui transmettent des données vers le Controller et/ou reçoivent des données provenant du Controller.
Anormal
  • Un défaut de disparité RA/GA s'est produit
    RA/GA
    Adresse de rack/adresse de groupe. En cas de disparité RA/GA :
    • assurez-vous que le module est bien en place dans le châssis ;
    • vérifiez qu'il n'y a aucune ébarbure de métal dans le fond de panier, pouvant court­circuiter les lignes de ce dernier.
  • Le DH+ est le seul module sur la liaison.
Si le logiciel de configuration et le matériel physique réel diffèrent beaucoup (par exemple, le logiciel a été configuré pour un module numérique et le module physique réel est analogique), le logiciel peut seulement afficher l'état générique de défaut suivant :
défaut
Problème ou erreur détecté(e) par le matériel ou le logiciel du système de contrôle. Un défaut est identifié par un code ou un bit d'erreur.
  • Panne non récupérable
  • Panne récupérable
  • Aucun
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal