Défaut interne

L'auto-test a échoué ou un défaut de communication important s'est produit. Le module ne peut pas communiquer. Ce
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
défaut n'est affiché que pour les modules de communication lorsqu'ils ne peuvent communiquer sur aucun des supports configurés. Par exemple, un module 1756 CNB, qui ne peut pas communiquer sur un réseau ControlNet, indique un défaut interne lorsqu'il fait l'objet d'une question sur le ControlBus.
défaut
Problème ou erreur détecté(e) par le matériel ou le logiciel du système de contrôle. Un défaut est identifié par un code ou un bit d'erreur.
Modules :
Méthode de correction :
Modules d'E/S (I/O)
I/O (entrée/sortie)
Dispositifs qui transmettent des données vers le Controller et/ou reçoivent des données provenant du Controller.
  • Voir la documentation de votre matériel.
  • Mettez hors et sous tension.
  • Appelez le support technique.
Modules de communication
  • Mettez hors et sous tension.
  • Appelez le support technique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal