Configurer les limites de la sortie
- Dans l'organisateur de l'automate (controller), cliquez avec le bouton droit sur le module et sélectionnezPropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés du module, sélectionnez l'ongletLimites.
- Sélectionnez le boutonVoiepour sélectionner la voie à configurer.
- Entrez les valeurslimitespour :
- Limite haute de blocage
- Limite basse de blocage
- Cochez la caseRampe en mode Runsi vous voulez activer l'effet de rampe en mode Run.
- Dans la zoneVitesse de rampe, saisissez la fréquence maximale de modification (en unités de procédé par seconde) qu'une sortie peut effectuer.
- Cochez la caseDésactiver toutes les alarmessi vous voulez désactiver les alarmes pour la voie en cours.
- Cochez la caseVerrouiller alarmes de limitesi vous voulez maintenir les alarmes de limite haute et de limite basse après la fin de la condition.
- Cochez la caseVerrouiller alarme de vitessepour maintenir l'alarme de vitesse après la fin de la condition.
- SélectionnezDéverrouillerpour déverrouiller la condition d'alarme adjacente.
- SélectionnezDéverrouiller toutpour déverrouillertoutesles alarmes pour la voie.
- Utilisez la barre à défilement pour visualiser où les valeurs limites du déclencheur de l'application sont réglées pour votre application.
Fournir une réponse