Configurer un module de sortie analogique isolé
Créez une configuration au niveau d'une voie spécifique à une application.
Pour configurer un module de sortie analogique isolé :
- Sélectionnez le bouton de voie correspondant à la voie que vous voulez configurer.
- Sélectionnez la caseMaintien pour initialisationsi vous voulez que le module maintienne le signal de sortie inchangé jusqu'à ce que la valeur de sortie (reçue de l'automate (controller)) se trouve à 0,1 % de la pleine échelle de la valeur maintenue.
- Sélectionnez le boutonMaintien(dans Etat de défaut) si vous voulez que la voie de sortie reste à la dernière valeur de sortie OU
- sélectionnez la flèche bas (dans Etat de défaut) si vous voulez que la voie de sortie passe à une valeur spécifique si la connexion vers l'automate (controller) est perdue.Un bouton Utilisateur apparaît. Sélectionnez le boutonUtilisateur.CONSEIL: Si vous avez accompli cette étape (step), passez à l'étape suivante. Si vous n'avez pas accompli cette étape (step), sautez l'étape 5 et continuez avec l'étape 6.
- Entrez une valeur à adopter par la sortie sur un défaut dans la valeur de défaut utilisateur.
- Sélectionnez la caseRampe vers défautpour chaque point de sortie pour lequel vous voulez activer l'effet de rampe, à la limite de variation de la rampe, de la valeur de sortie courante à la valeur de défaut (lorsqu'un défaut se produit).
- Sélectionnez le boutonMaintien(dans Etat de programme (program)) si vous voulez que la voie de sortie reste à la dernière valeur de sortie OU
- sélectionnez la flèche bas (dans Etat de programme (program)) si vous voulez que la voie de sortie passe à une valeur spécifique si l'automate (controller) propriétaire bascule en mode Programme.Un boutonUtilisateurapparaît. Sélectionnez le boutonUtilisateur.CONSEIL: Si vous avez accompli cette étape (step), passez à l'étape suivante. Si vous n'avez pas accompli cette étape (step), sautez l'étape 5 et continuez avec l'étape 6.
- Entrez une valeur à adopter par la sortie, lorsque le module entre en état de programme (program), dans laValeur de programme utilisateur.
- Sélectionnez la caseRampe vers programme (program)pour chaque point de sortie pour lequel vous voulez activer l'effet de rampe, à la limite de variation courante, de la valeur de sortie en cours à la valeur de programmation (lorsqu'une commande de programmation est reçue de l'automate (controller)).
- Entrez la vitesse maximale de changement dans le signal de sortie pour chaque point de sortie, en incréments par seconde, dans laLimite de vitesse.
- SélectionnezOKpour enregistrer les modifications et fermer la boîte de dialogue.CONSEIL: Pour obtenir des informations sur les mesures à prendre lorsqu'une panne de communication se produit, reportezvous à la rubrique Présentation de la section Voir aussi ciaprès.
Fournir une réponse