Configurer un module de sortie analogique non isolé - nombre entier

Créez une configuration au niveau d'une voie spécifique à votre application.
Pour configurer un module de sortie analogique non isolé (nombre entier) :
  1. Dans l'
    organisateur de l'automate (controller)
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur le module, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
  2. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés du module
    , cliquez sur l'onglet
    Configuration
    .
  3. Sélectionnez le bouton
    Voie
    pour sélectionner la voie à configurer.
  4. Dans la colonne
    Plage de sortie
    , sélectionnez la plage de sortie.
  5. (Facultatif) Cochez la case
    Maintien pour initialisation
    si vous voulez que le signal de sortie demeure inchangé jusqu'à ce que la valeur de sortie (reçue de l'automate (controller)) se trouve à 0,1 % de la pleine échelle de la valeur maintenue.
  6. Dans la colonne
    Etat de défaut
    , sélectionnez le comportement que doit adopter la voie de sortie en cas de perte de la connexion à l'automate (controller) propriétaire :
    • Maintien.
      La voie de sortie reste à la dernière valeur de sortie.
    • Utilisateur.
      La voie de sortie passe à la valeur spécifiée dans
      Valeur de défaut utilisateur
      .
      IMPORTANT: Si vous sélectionnez l'option
      Utilisateur
      , entrez une valeur dans la colonne
      Valeur de défaut utilisateur
      et cochez la case
      Rampe vers défaut
      pour chaque balise (tag) de sortie pour lequel vous voulez activer l'effet de rampe lorsqu'un défaut se produit. La valeur active l'effet de rampe, à la limite de vitesse de rampe, de la valeur de sortie en cours jusqu'à la valeur de défaut.
  7. Dans la colonne
    Etat de programme (program)
    , sélectionnez le comportement que doit adopter la voie de sortie lorsque l'automate (controller) propriétaire bascule en mode Programme :
    • Maintien.
      La voie de sortie reste à la dernière valeur de sortie.
    • Utilisateur.
      La voie de sortie passe à la valeur spécifiée dans
      Valeur du programme (program) utilisateur
      .
      IMPORTANT: si vous sélectionnez l'option
      Utilisateur
      , entrez une valeur dans la colonne
      Valeur de défaut utilisateur
      et cochez la case
      Rampe vers défaut
      pour chaque balise (tag) de sortie pour lequel vous voulez activer l'effet de rampe lorsqu'une commande de programme (program) est reçue depuis l'automate (controller). La valeur active l'effet de rampe, à la limite de vitesse de rampe, de la valeur de sortie en cours jusqu'à la valeur de programme (program).
  8. Dans la colonne
    Limite de vitesse (Compts/S)
    , entrez la vitesse maximale de modification dans le signal de sortie pour chaque point de sortie, en incréments par seconde.
  9. Si les communications échouent en mode Programme (program)
    , sélectionnez le comportement que la voie de sortie doit adopter.
    • Laisser les sorties en état de mode Programme (program)
    • Faire passer les sorties en état de Mode Défaut (fault mode)
    1. Sélectionnez
      Appliquer
      pour enregistrer vos modifications et poursuivre l'édition, ou sur
      OK
      pour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal