Configurer un module de sortie analogique non isolé - virgule flottante
Créez une configuration au niveau d'une voie spécifique à votre application.
Pour configurer un module de sortie analogique non isolé (virgule flottante) :
- Entrez les valeurs de
- Dans l'organisateur de l'automate (controller), cliquez avec le bouton droit sur le module et sélectionnezPropriétés.
- Dans la boîte de dialoguePropriétés du module, sélectionnez l'ongletConfiguration.
- Sélectionnez le boutonVoiepour sélectionner la voie à configurer.
Mise à l'échelleappropriées pour :- Signal bas
- Procédé bas
- Signal haut
- Procédé haut
- Dans la zonePlage de sortie, sélectionnez la plage de sortie du module.
- Dans la zoneDécalage de capteur, entrez une valeur de compensation des inexactitudes du capteur lors de l'étalonnage.
- Sélectionnez l'optionMaintien pour initialisationsi vous voulez que le module maintienne le signal de sortie inchangé jusqu'à ce que la valeur de sortie (reçue de l'automate (controller)) se trouve à 0,1 % de la pleine échelle de la valeur maintenue.
- SélectionnezAppliquerpour enregistrer vos modifications et poursuivre l'édition, ou surOKpour appliquer les modifications et fermer la boîte de dialogue.
Fournir une réponse