Défaut de communication

Un automate propriétaire a établi un lien de communication avec le module, mais un problème de communication s'est produit et la liaison a été interrompue.
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Pour corriger ce défaut :
  • vérifiez les modules de communication afin de vous assurer qu'ils sont toujours connectés au réseau ;
  • Vérifiez que l'automate fonctionne encore
    automate (controller)
    Dispositif qui contrôle des machines ou traite des éléments (par exemple, un automate (controller) programmable ou un panneau de relais).
  • mettez le module hors et sous tension (si rien de ce qui précède ne fonctionne)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal