Assistant d'étalonnage – Onglet Sélectionner les voies à étalonner E/S (I/O) analogiques 1756
Cet onglet vous permet de sélectionner la(s) voie(s) que vous voulez calibrer à l’aide de la case à cocher
Calibrer ?
.Vous pouvez étalonner des groupes de voies ou toutes les voies une par une en utilisant, respectivement, le bouton
Grouper l'étalonnage des voies
ou Etalonner les voies une par une
. Nous vous recommandons d'calibrer toutes les voies de votre module à chaque fois. Cela permet de maintenir des valeurs d'étalonnage cohérentes et améliore la précision du module. module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Fournir une réponse