Assistant d'étalonnage - Onglet Signaux de référence haute de sortie

Lorsque vous sélectionnez
Suivant
, le module commence à produire des signaux de référence haute.
module
Dispositif, généralement un dispositif d'E/S (I/O), qui communique avec l'automate (controller). L'automate (controller), un 1756-IB16I spécifique ou un PanelView sont tous considérés comme des modules.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal