Erreur d'étalonnage en référence haute ou en référence basse (modules de sorties analogiques 1756)
Si une erreur d'étalonnage se produit :
- Vérifiez le câblage de la voie de sortie
- Assurez-vous que le signal correct est mesuré
- Assurez-vous que les valeurs entrées sont correctes
Lorsque vous avez la confirmation que le signal est correctement mesuré sur la voie, sélectionnez le bouton
Réessayer
. De continuelles erreurs de calibrage peuvent indiquer une panne de voie.Pour quitter un calibrage lorsqu'une voie n'est pas en cours de calibrage, sélectionnez
Arrêter
. Si le calibrage s’annule à cause d’erreurs, le défaut de calibrage du module et les bits de défaut de calibrage de voie, pour toute voie erronée, sont définis pour indiquer une panne de voie potentielle. Une voie ayant une erreur d'étalonnage continuera de fonctionner avec ses anciens paramètres d'étalonnage mais doit être vérifiée pour une opération valide. Dans ce cas, l'appareil d'étalonnage ou la voie elle-même présente un défaut.Fournir une réponse