Onglet Volts/Hz
Utilisez cet onglet pour entrer les fréquences de coude et les valeurs de pente relatives aux paramètres de volts par hertz supérieurs et inférieurs.
Le graphique qui apparaît dans la partie droite de cette boîte de dialogue est généré à partir des données que vous avez entrées dans les champs de la partie gauche de cette boîte de dialogue. Cliquez sur le bouton Validation & Graphique pour avoir un aperçu graphique des données que vous avez entrées avant de les appliquer.
Paramètres
V/Hz
Fréquence du coude supérieur
Cette valeur indique la fréquence à partir de laquelle la caractéristique V/Hz commencera à réduire la tension du générateur en fonction de la fréquence du générateur. Les valeurs correctes sont comprises entre 15,0 Hz et 90,0 Hz. La valeur par défaut est 57,0 Hz.
Pente supérieure
Cette valeur indique le taux à partir duquel la caractéristique V/Hz réduira la tension du générateur en fonction de la fréquence du générateur. Plus la pente est forte, plus la force motrice est déchargée et moins il y a de variations de fréquence au cours des applications de chargement. Les valeurs possibles sont comprises 0,0 V/Hz et 3,0 V/Hz. La valeur par défaut est 1,0 V/Hz.
Fréquence du coude inférieur
Cette valeur indique la fréquence à partir de laquelle la caractéristique V/Hz commencera à réduire la tension du générateur au taux de la pente inférieure en fonction de la fréquence du générateur. Les valeurs autorisées sont comprises entre 15,0 Hz et 90,0 Hz. La valeur par défaut est 50,0 Hz.
Pente inférieure
Cette valeur indique le taux à partir duquel la caractéristique V/Hz réduira la tension du générateur en fonction de la fréquence du générateur après dépassement de la fréquence du coude inférieur. Les valeurs possibles sont comprises 0,0 V/Hz et 3,0 V/Hz. La valeur par défaut est 2,0 V/Hz.
Générateur
Fréquence nominale
Cette valeur est en lecture seule. Elle est issue de l'onglet Générateur et sert au calcul de la courbe actuelle à utiliser.
Validation & Graphique
Cliquez sur ce bouton pour tracer la courbe V/Hz, à partir des points de coude et des valeurs de pente que vous avez entrés.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse