Onglet Suivi
Utilisez cet onglet pour activer et configurer le suivi interne, le suivi redondant et les taux de dents de scie.
Paramètres
Suivi interne
Validation du suivi interne
Cochez cette case pour activer le suivi interne.
Taux
Cette valeur modifie le taux à partir duquel le mode de suivi interne fait correspondre les modes de contrôle non actifs de l'excitation au mode de contrôle actif de l'excitation. Les valeurs possibles sont comprises entre 1,0 et 80,0 s/FS. La valeur par défaut est 5,0 s/FS.
Filtre
Cette valeur modifie le filtre initial de la fonction de suivi pour empêcher le mode de suivi d'ajuster les modes non actifs à une condition indésirable.
Par exemple, si vous avez sélectionné le mode de fonctionnement AVR, que le VT de détection ne s'ouvre pas et que le mode de suivi a le droit de suivre instantanément la condition de fonctionnement entièrement opérationnel créée par la perte de détection, le passage à un mode manuel entraînerait une tension du générateur particulièrement élevée et ce, même si vous avez sélectionné le mode de fonctionnement FCR. L'ajout d'un filtre permet de changer de mode de fonctionnement sans permettre au mode de sauvegarde d'atteindre un point de fonctionnement potentiellement indésirable.
Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 et 8,0 secondes. La valeur par défaut est 0,5 seconde.
Suivi redondant
Taux
Cette valeur modifie le taux à partir duquel le mode de suivi du CGCM redondant fait correspondre les modes de contrôle de l'excitation non active au mode de contrôle de l'excitation active. Les valeurs possibles sont comprises entre 1,0 et 80,0 s/FS. La valeur par défaut est 2,0 s/FS.
Filtre
Cette valeur modifie le filtre initial de la fonction de suivi du CGCM redondant pour empêcher le mode de suivi d'ajuster les modes non actifs à une condition indésirable.
Par exemple, si vous avez sélectionné le mode de fonctionnement AVR, que le VT de détection ne s'ouvre pas et que le mode de suivi du CGCM redondant a le droit de suivre instantanément la condition de fonctionnement entièrement opérationnel créée par la perte de détection, le passage au mode manuel du CGCM redondant entraînerait une tension du générateur particulièrement élevée, et ce, même si vous avez sélectionné le mode de fonctionnement FCR. L'ajout d'un filtre de suivi permet de passer à un CGCM redondant sans permettre au CGCM redondant d'atteindre un point de fonctionnement potentiellement indésirable.
Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 et 8,0 secondes. La valeur par défaut est 0,5 seconde.
Taux de dents de scie
Contrôle AVR
Cette valeur modifie le taux à partir duquel le point de consigne de réglage du mode AVR peut être ajusté à la plage d'ajustement définie pour l'AVR. Les valeurs possibles sont comprises entre 10,0 et 200,0 sec/V nominal. La valeur par défaut est 20,0 sec/V nominal.
Facteur de puissance
Cette valeur modifie le taux à partir duquel le point de consigne de réglage du mode PF peut être ajusté à la plage d'ajustement définie pour le PF. Les valeurs possibles sont comprises entre 10,0 et 200,0 sec/1,0 PF. La valeur par défaut est 20,0 sec/1,0 PF.
Contrôle VAR
Cette valeur modifie le taux à partir duquel le point de consigne de réglage du mode VAR peut être ajusté à la plage d'ajustement définie pour le VAR. Les valeurs possibles sont comprises entre 10,0 et 200,0 sec/kVA nominal. La valeur par défaut est 20,0 sec/kVA nominal.
Contrôle manuel (FCR)
Cette valeur modifie le taux à partir duquel le point de consigne de réglage du mode FCR peut être ajusté à la plage d'ajustement définie pour le FCR. Les valeurs possibles sont comprises entre 10,0 et 200,0 sec/Excitation I nominale. La valeur par défaut est 20,0 sec/Excitation I nominale.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse