Onglet OEL

Utilisez cet onglet pour configurer vos paramètres de limitation de surexcitation. Entrez les valeurs de limitation de surexcitation conformément aux recommandations du fabricant relatives à votre générateur. Les valeurs que vous entrez représentent les seuils et les temporisations nécessaires à la limitation de surexcitation et permettent de protéger le générateur/excitateur d'un échauffement nuisible.
Cet onglet vous permet d'afficher soit la limitation de surexcitation en ligne, soit la limitation de surexcitation hors ligne.
Pour la limitation de surexcitation en ligne, la hauteur de la barre supérieure est déterminée par les consignes niveau haut et niveau moyen, et sa longueur par la temporisation niveau haut. La hauteur de la deuxième barre est déterminée par les consignes niveau moyen et niveau bas, et sa longueur par la temporisation niveau moyen. La consigne niveau bas s'étend de manière continue.
Pour la limitation de surexcitation hors ligne, la hauteur de la barre supérieure est déterminée par les consignes niveau haut et niveau bas, et sa longueur par la temporisation niveau haut. La hauteur de la deuxième barre est déterminée par la consigne niveau bas, qui s'étend de manière continue.
Paramètres
Validation de la limitation de surexcitation
Cochez cette case pour activer la limitation de surexcitation
Limitation de surexcitation
CONSEIL: les valeurs de consignes que vous entrez sont comparées les unes aux autres, à titre de vérification. Autrement dit, la consigne niveau haut doit être supérieure ou égale à la consigne niveau moyen, qui doit elle-même être supérieure ou égale à la consigne niveau bas.
En ligne
Point de consigne de haut niveau
Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,0 A et 9 999,0 A. La valeur par défaut est 30,0 A.
Temporisation niveau haut
Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 seconde et 60,0 secondes. La valeur par défaut est 2.0 secondes.
Point de consigne de niveau moyen
Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,0 A et 9 999,0 A. La valeur par défaut est 15,0 A.
Temporisation niveau moyen
Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 seconde et 120,0 secondes. La valeur par défaut est 10.0 secondes.
Point de consigne de bas niveau
Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,0 A et 9 999,0 A. La valeur par défaut est 10,0 A.
Hors ligne
Point de consigne de haut niveau
Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,0 A et 9 999,0 A. La valeur par défaut est 20,0 A.
Temporisation niveau haut
Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 seconde et 10,0 secondes. La valeur par défaut est 2.0 secondes.
Point de consigne de bas niveau
Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,0 A et 9 999,0 A. La valeur par défaut est 10,0 A.
Validation & Graphique
Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le graphique actuel de limitation de surexcitation, à partir des valeurs que vous avez entrées.
Graphique en ligne/Graphique hors ligne
Cliquez sur ce bouton pour basculer du graphique de limitation de surexcitation en ligne à celui de limitation de sous-excitation hors ligne. L'étiquette du bouton change en fonction du graphique sélectionné.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal