Onglet Partage de charge
Utilisez cet onglet pour entrer les paramètres de partage de charge.
Paramètres
Tension pleine échelle
Il s'agit de la valeur atteinte par la sortie du partage de charge lorsque le générateur produit 1 p.u. kW. Cette valeur est basée sur le calcul du kVA du générateur. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 4,0 V (par défaut).
Limite
Cette valeur correspond à la quantité de changement par unité autorisée à la sortie du partage de charge par unité de temps. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 1,0 P.U. La valeur par défaut est 0,3 P.U.
Taux
Cette valeur correspond au temps requis pour que la sortie du partage de charge modifie la quantité par unité. Les valeurs possibles sont comprises entre 0 et 100,0 sec/Watts nominaux. La valeur par défaut est 10,0 sec/Watts nominaux.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse