Onglet Gain
Utilisez cet onglet pour entrer le PID et les valeurs de gain.
Paramètres
Contrôle du facteur de puissance
Gain intégral Ki
Cette valeur vous permet d'ajuster le gain intégral de l'automate (controller) de facteur de puissance et de déterminer la caractéristique de la réponse dynamique à un changement de paramètre du facteur de puissance. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Gain Total Kg
Cette valeur vous permet d'ajuster le gain de boucle intermédiaire, qui convertit les gains par unité en gains système et en gain total de l'automate (controller) de facteur de puissance. Cette valeur détermine également la caractéristique de la réponse dynamique à un changement du facteur de puissance du générateur. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Contrôle VAR
Gain intégral Ki
Cette valeur vous permet d'ajuster le gain intégral de l'automate (controller) Var et de déterminer la caractéristique de la réponse dynamique à un changement de paramètre Var. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Gain Total Kg
Cette valeur vous permet d'ajuster la boucle intermédiaire, qui convertit les gains par unité en gains systèmes, en gain et en gain total de l'automate (controller) de facteur de puissance. Cette valeur détermine la caractéristique de la réponse dynamique à un changement de vars du générateur. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Limitation de surexcitation
Gain intégral Ki
Cette valeur vous permet d'ajuster l'intégral du limitateur de surexcitation et de déterminer la caractéristique de la réponse dynamique à un événement de surexcitation. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Gain Total Kg
Cette valeur vous permet d'ajuster le gain proportionnel du limitateur de surexcitation et de déterminer la réponse du limitateur à un événement de surexcitation. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Limitation de la sous-excitation
Gain intégral Ki
Cette valeur vous permet d'ajuster l'intégral du limiteur de sous-excitation et de déterminer la caractéristique de la réponse dynamique à un événement de sous-excitation. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Gain Total Kg
Cette valeur vous permet d'ajuster le gain proportionnel du limitateur de sous-excitation et de déterminer la réponse du limitateur à un événement de sous-excitation. Plus cette valeur est élevée, plus le limitateur répond rapidement. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Contrôle AVR/FCR
Gain proportionnel Kp
Cette valeur vous permet d'ajuster le gain proportionnel de l'AVR et de déterminer la caractéristique de la réponse dynamique à des changements de tension du générateur. Généralement, si la réponse transitoire comporte trop de dépassement, il est conseillé de réduire la valeur Kp. Si la réponse transitoire est trop lente et comporte peu ou aucun dépassement, il est conseillé d'augmenter la valeur Kp. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Gain intégral Ki
Si le temps nécessaire pour atteindre l'état permanent est trop long, il est conseillé d'augmenter la valeur Ki. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Gain dérivé Kd
Si la réponse transitoire comporte un niveau de sonnerie trop élevé, il est conseillé d'augmenter la valeur Kd. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Constante de temps Td
Cette valeur, la constante de temps de filtrage, permet de supprimer l'effet sonore de la différentiation numérique. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Gain FCR total Kg
Cette valeur vous permet d'ajuster le gain de boucle intermédiaire et le gain total du mode de fonctionnement FCR et de déterminer la caractéristique de la réponse dynamique à un changement de tension du générateur. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Gain AVR total Kg
Cette valeur vous permet d'ajuster le gain de boucle intermédiaire et le gain total du mode de fonctionnement AVR, et de déterminer la caractéristique de la réponse dynamique à un changement de tension du générateur. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Gain de concordance de tension
Si le temps nécessaire pour que la tension du générateur corresponde à la tension du bus est trop long, il est conseillé d'augmenter cette valeur. L'ajustement de cette valeur peut également avoir un impact sur l'exactitude de la correspondance de la tension et peut modifier le taux auquel la tension du bus est atteinte. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 (par défaut) et 1000,0.
Gain auxiliaire AVR/FCR
Cette valeur vous permet d'ajuster le gain total du contrôle de l'entrée auxiliaire du mode de fonctionnement AVR/FCR. Cette valeur est exprimée en pourcentage du nominal par volt. Les valeurs valides sont comprises entre -99,0 et 99,0; 0,0 est la valeur par défaut. Lorsque vous définissez cette valeur sur 1,0, le paramètre contrôlé évolue de 1 % de la valeur nominale pour chaque volt appliquée à l'entrée auxiliaire.
Gain auxiliaire PF/VAR
Cette valeur vous permet d'ajuster la gain total du contrôle de l'entrée auxiliaire des modes de fonctionnement Var/PF. L'automate (controller) var est exprimé en pourcentage du nominal par volt. Les valeurs valides sont comprises entre -99,0 et 99,0; 0,0 est la valeur par défaut. Lorsque vous définissez cette valeur sur 1,0, le paramètre contrôlé évolue de 1 % de la valeur nominale pour chaque volt appliquée à l'entrée auxiliaire. Lorsque vous définissez cette valeur sur 5,0, le PF régulé évolue de 0,05 pour chaque volt appliqué à l'entrée auxiliaire.
Gain du courant transversal
Cette valeur vous permet d'ajuster le gain de l'entrée de courant transversal. La valeur réelle mesurée par l'entrée de courant transversal est multipliée par la valeur que vous entrez ici. Cette valeur permet également d'améliorer le partage de var entre des machines connectées en courant transversal. Les valeurs valides sont comprises entre -30,0 et 30,0; 1,0 est la valeur par défaut.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse