Onglet Excitation

Utilisez cet onglet pour entrer les paramètres d'excitation initiaux afin de les faire correspondre à votre système et à vos applications.
Dans cet onglet, vous pouvez :
  • entrer la tension initiale du démarrage progressif et les valeurs de l'heure de démarrage
  • sélectionner le type d'excitation à utiliser
  • sélectionner la phase appropriée, si vous utilisez PMG comme source de puissance d'excitation
Paramètres
Démarrage progressif
Tension initiale
Entrez la tension du générateur qui sera générée immédiatement après avoir activé la sortie d'excitation du CGCM. Cette valeur est basée sur un pourcentage de la tension nominale du générateur nominal. Les valeurs possibles sont comprises entre 0,0 % et 90,0 %. La valeur par défaut est 5,0%.
Heure
Entrez le temps (en secondes) qu'il faudra pour passer de la tension initiale du démarrage progressif à la tension nominale du générateur. Les valeurs possibles sont comprises entre 1,0 et 7 200,0 secondes. La valeur par défaut est 5.0 secondes.
Tension de surexcitation
Point de consigne
Les valeurs autorisées sont comprises entre 1,00 V et 200,0 V. La valeur par défaut est 150,00 V.
Filtre
Les valeurs possibles sont comprises entre .10 secondes et 30.00 secondes. La valeur par défaut est 1.00 secondes.
Perte du courant d'excitation
Point de consigne
Entrez la valeur du courant de sortie cc du module CGCM considérée comme la valeur minimum permettant de maintenir la synchronisation d'un générateur mis en parallèle avec d'autres sources d'électricité, telles qu'un réseau électrique. Ce seuil permet la perte de détection. Les valeurs autorisées sont comprises entre 0,10 A et 15,00 A. La valeur par défaut est 0,50 A.
Filtre
Entrez la durée pendant laquelle l'excitation du CGCM sera en dessous du point de consigne de la perte du courant d'excitation, avant que le module annonce un défaut de perte d'excitation et, si la configuration le précise, active la sortie du relais de défaut. Les valeurs possibles sont comprises entre .10 secondes et 9.90 secondes. La valeur par défaut est 5.00 secondes.
Défaut de diode tournante
Pôle principal
Entrez le nombre de pôles dans le champ principal du générateur. Les valeurs possibles sont des nombres pairs, compris entre 2 et 20 pôles. La valeur par défaut est 4.
Pôle excitateur
Entrez le nombre de pôles dans le champ excitateur du générateur. Les valeurs possibles sont des nombres pairs, compris entre 2 et 20 pôles. La valeur par défaut est 8.
Niveau diode coupée
Entrez la valeur du taux d'ondulation à partir de laquelle le dispositif de surveillance de la diode tournante déclenchera une alarme lorsqu'une condition de diode coupée survient. Les valeurs possibles sont comprises entre 0% et 100,00%. La valeur par défaut est 5,00%.
Niveau diode en court-circuit
Entrez la valeur du taux d'ondulation à partir de laquelle le dispositif de surveillance de la diode tournante déclenchera une alarme lorsqu'une condition de diode en court-circuit survient. Les valeurs possibles sont comprises entre 0% et 100,00%. La valeur par défaut est 30,00%.
Filtre
Entrez la valeur du temps qu'il faudra au module CGCM avant d'annoncer que les diodes tournantes ont un défaut. Les valeurs possibles sont comprises entre .10 secondes et 300.00 secondes. La valeur par défaut est 15.00 secondes.
Sélection d'excitation
Cette option permet au CGCM d'accommoder les tensions de puissance d'entrée soit à partir des terminaux du générateur (shunt) soit à partir d'un PMG (permanent magnet generator). Si vous choisissez un PMG, vous devez également choisir une option Sélection de phase PMG. Cette valeur est définie par défaut sur PMG.
Sélection de phase PMG
Choisissez si la puissance du PMG appliquée au module CGCM doit être monophasée ou triphasée. Cette option est définie par défaut sur monophasée.
OK
Cliquez sur ce bouton pour confirmer les modifications effectuées sur les onglets et fermer la boîte de dialogue.
Annuler
Cliquez sur ce bouton pour annuler les modifications effectuées sur des onglets et fermer la boîte de dialogue.
Appliquer
Cliquez sur ce bouton pour appliquer les modifications effectuées sur les onglets et poursuivre la procédure d’édition.
Aide
Cliquez sur ce bouton pour obtenir de l’aide sur cet onglet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal