Configuration de l'adresse IP, du paramètre BOOTP, de la vitesse du port et du duplex (Module EtherNet/IP SoftLogix5800)

Pour configurer l'adresse IP et les paramètres BOOTP/DHCP de ce module, utilisez les outils de configuration prévus à cet effet, disponibles sur votre bureau. Ce module ne peut pas être configuré à l'aide de l'application de configuration
Logix Designer
.
Les champs de l'onglet Configuration des ports de la fenêtre Propriétés du module, pour ce module, sont donnés à titre d'information et sont donc en lecture seule. Ces propriétés ne peuvent être modifiées.
Accès à l'onglet Configuration des ports de la boîte de dialogue Propriétés du module
Pour accéder à l'onglet Configuration des ports de la boîte de dialogue Propriétés du module, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le module à partir de l'Organisateur de l'automate (controller) et choisissez Propriétés. La boîte de dialogue Propriétés du module apparaît. L'onglet Général y est sélectionné. Cliquez sur l'onglet Configuration des ports.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal