Composants de texte structuré : Affectations

Utilisez une affectation pour changer la valeur stockée dans une étiquette. Une affectation a cette syntaxe :
tag := expression;
où :
Composant
Description
Balise
Représente l'étiquette qui reçoit la nouvelle valeur ; l'étiquette doit être un BOOL, SINT, INT, DINT, STRING ou REAL.
CONSEIL: La balise STRING s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
:=
Est le symbole d'affectation
Expression
Représente la nouvelle valeur à affecter à l'étiquette
Si l'étiquette est de ce type de données
Utiliser ce type d'expression
BOOL
BOOL
SINT
INT
DINT
REAL
Numérique
STRING
(Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 uniquement.)
Type de chaîne, y compris les étiquettes de chaine et les valeurs littérales de chaîne
(Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 uniquement.)
;
Termine l'affectation
L'étiquette conserve la valeur affectée jusqu'à ce qu'une autre affectation change la valeur.
L'expression peut être simple, comme une valeur immédiate ou un autre nom d'étiquette, ou l'expression peut être complexe et comprendre plusieurs opérateurs et fonctions, ou les deux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Expressions.
CONSEIL: Les données de module d'E/S sont mises à jour de façon asynchrone à l'exécution de la logique. Si vous faites référence plusieurs fois à une entrée dans votre logique, l'entrée peut changer d'état entre les différentes références à celle-ci. Si l'entrée doit avoir le même état chaque fois que vous y faites référence, mettez la valeur de l'entrée dans un tampon et faites référence à l'étiquette de ce tampon. Pour plus d'informations, reportez-vous au document
Logix 5000
procédures communes des automates
, publication 1756-PM001.
Vous pouvez aussi utiliser les paramètres de programme d'entrée et de sortie qui mettent automatiquement les données dans des tampons lors de l’exécution de l'application
Logix Designer
. Consultez LOGIX 5000 Controllers Program Parameters Programming Manual, publication 1756-PM021.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal