Définition de l'ordre d'exécution
Les opérations écrites dans une expression sont exécutées dans l'ordre prévu.
- Les opérations de rang égal s'exécutent de gauche à droite.
- Si une expression contient plusieurs opérateurs ou fonctions, groupez les conditions entre parenthèses « ( ) ». Cela garantit un ordre d'exécution correct et facilite la lecture de l'expression.OrdreFonctionnement1()2fonction (...)3**4- (négation)5NOT6*,/,MOD7+,- (soustraire)8<,<=,>,>=9=,<>10&,AND11XOR12OR
Fournir une réponse