Capture minimum (Minimum Capture, MINC)
Ces informations s’appliquent aux automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, CompactGuardLogix 5370, GuardLogix 5570, CompactGuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
L'instruction Capture minimum (Minimum Capture, MINC) conserve dans la durée la valeur minimale de l'entrée et permet ainsi à l'utilisateur de rétablir le minimum selon ses besoins.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Cette instruction n’est pas disponible dans un diagramme à relais.
Bloc fonctionnel

Texte structuré
MINC(MINC_tag);
Opérandes
Bloc fonctionnel
Opérande | Type | Format | Description |
Balise MINC | MINIMUM_CAPTURE | structure | Structure MINC |
Structure MINIMUM_CAPTURE
Paramètre d’entrée | Type de données | Description |
EnableIn | BOOL | Activez l'entrée. Si mis à zéro, l'instruction n'est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour. La valeur par défaut est définie. |
In | REAL | Entrée du signal analogique dans l’instruction. Valide = tout flottant Par défaut = 0,0 |
Reset | BOOL | Demande de réinitialisation de l’algorithme de contrôle. L'instruction définit Out = ResetValue tant que Reset est défini. La valeur par défaut est mise à zéro. |
ResetValue | REAL | Valeur de réinitialisation pour l’instruction. L'instruction définit Out = ResetValue tant que Reset est défini. Valide = tout flottant Par défaut = 0,0 |
Paramètre de sortie | Type de données | Description |
EnableOut | BOOL | Activer la sortie. |
Out | REAL | Sortie calculée de l’algorithme. |
Texte structuré
Opérande | Type | Format | Description |
Balise MINC | MINIMUM _CAPTURE | structure | Structure MINC |
Reportez-vous à Syntaxe du texte structuré pour plus d'informations concernant la syntaxe des expressions dans le texte structuré.
Description
L’instruction MINC exécute l'algorithme suivant :
Condition | Action |
Reset est défini | LastMinimum = ResetValue Out = ResetValue |
La réinitialisation est mise à zéro | Si In < LastMinimum alors il faut mettre LastMinimum à jour. Out = LastMinimum. |
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Attributs courants pour plus d’informations sur les défauts liés aux opérandes.
Exécution
Bloc fonctionnel
Condition/état | Action entreprise |
Préscrutation | Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux. |
Tag.EnableIn est faux | Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux. |
Tag.EnableIn est vrai | Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur vrai. L'instruction s'exécute. |
Première exécution de l'instruction | N/A |
Première scrutation de l'instruction | Définir la demande d’initialisation de la valeur minimale avec l’entrée actuelle. |
Post-scrutation | Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux. |
Texte structuré
Dans Texte structuré, EnableIn est toujours Vrai lors d’une scrutation normale. Si l’instruction se trouve dans le chemin d’accès de commande activé par la logique, elle est exécutée.
Condition/état | Action entreprise |
Préscrutation | Reportez-vous à Pré-scrutation dans le tableau Bloc fonctionnel. |
Exécution normale | Reportez-vous à Tag.EnableIn est vrai dans le tableau Bloc fonctionnel. |
Post-scrutation | Reportez-vous à Post-scrutation dans le tableau Bloc fonctionnel. |
Exemples
Si Reset est définie, l’instruction définit Out=ResetValue. Si Reset est mis à zéro, l'instruction définit Out=In quand In < LastMinimum. Sinon, l'instruction définit Out= LastMinimum.
Bloc fonctionnel

Texte structuré
MINCTag.In := input_value;
MINCTag.Reset := reset_input;
MINCTag.ResetValue := reset_value;
MINC(MINCTag);
result := MINCTag.Out;
Fournir une réponse