Utilisation de la limitation de sortie (PID)
Définir une limite de sortie (en pourcentage de la sortie) sur la sortie de contrôle. Lorsque cette instruction détecte que la sortie a atteint une limite, elle définit un bit d'alarme et empêche tout dépassement de cette limite (inférieure ou supérieure) par la sortie.
Fournir une réponse