Réglage de la zone morte (Setting the Deadband, PID)
La zone morte ajustable vous permet de sélectionner une plage d'erreur audessus et en dessous du point de consigne, dans laquelle la sortie ne change pas tant que l'erreur reste dans les limites de la plage. Cette zone morte vous permet de contrôler à quel point la variable de procédé concorde avec le point de consigne sans changer la sortie. La zone morte minimise également l'usure sur le dispositif de commande final.

Le passage par zéro est le contrôle de zone morte qui permet à l'instruction d'utiliser l'erreur à des fins de calcul lorsque la variable de procédé passe par la zone morte, jusqu'à ce que la variable de procédé passe par le point de consigne. Une fois que la variable de procédé croise le point de consigne (l'erreur passe par zéro, puis change de signe) et tant que la variable de procédé reste dans la zone morte, la sortie ne change pas.
La valeur que vous indiquez définit la plage d'extension de la plage morte au-dessus et au-dessous du point de consigne. Entrez zéro pour inhiber la zone morte. La zone morte a les mêmes unités à l'échelle que le point de consigne. Pour utiliser la zone morte sans la fonction de passage par zéro, sélectionnez l'option
Pas de passage par zéro pour la zone morte
dans l'onglet Configuration
ou définissez le bit.NOZC dans la structure PID.Si vous utilisez la zone morte, la variable de contrôle doit avoir la valeur REAL, faute de quoi elle est forcée à zéro lorsque l'erreur se trouve dans la zone morte.
Pour inhiber la zone morte :
- Entrez zéro (0).
La zone morte a les mêmes unités à l'échelle que le point de consigne.
Pour utiliser la plage morte sans la fonction de passage par zéro :
- Sélectionnez l'optionPas de passage par zéro pour la zone mortedans l'ongletConfigurationou définissez le bit .NOZC dans la structure PID.
Si vous utilisez la zone morte, la Control variable doit avoir la valeur REAL, sinon, elle est forcée à 0 lorsque l'erreur se trouve dans la plage morte.
Fournir une réponse