Lissage des dérivées (PID)
Le calcul dérivé est renforcé par un filtre de lissage dérivé. Ce filtre numérique, basse fréquence, du premier ordre minimise les impulsions élevées de la condition dérivée dues au bruit dans la PV. Ce lissage se fait plus prononcé avec des valeurs de gain dérivé élevées. Vous pouvez désactiver le lissage dérivé si votre procédé requiert des valeurs très élevées de gain dérivé (Kd > 10, par exemple).
Pour désactiver le lissage dérivé :
- Sélectionnez l'optionPas de lissage dérivé(No derivative smoothing) dans l'ongletConfiguration(Configuration) ou définissez le bit .NDF dans la structure PID.
Fournir une réponse