Instructions spéciales

Les instructions spéciales accomplissent des opérations spécifiques aux applications.
Instructions disponibles
Si vous voulez :
Utilisez cette instruction :
Comparer des données à une référence connue correcte et enregistrer toutes les différences.
Comparer des données à une référence connue correcte, enregistrer toutes les différences et actualiser la référence pour la faire correspondre à la source.
Passer les données de la source à travers un masque et comparer le résultat aux données de référence. Puis écrire la source dans la référence pour la comparaison suivante.
Contrôler une boucle PID.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal