Instructions de sélection/limite

Les instructions de Sélection/Limite comprennent ces instructions :
Instructions disponibles
Diagramme à relais
Cette instruction n’est pas disponible dans un diagramme à relais.
Bloc fonctionnel et Texte structuré
Pour
Utiliser cette instruction
Sélectionner entre 1 et 6 entrées.
ESEL
Limiter une entrée analogique entre deux valeurs.
HLL
Sélectionner une entrée parmi huit entrées.
MUX
Limiter la quantité de changement du signal dans le temps.
RLIM
Sélectionner une entrée parmi deux entrées.
SEL
Choisir entre la value d’entrée et l’opposé de la valeur d’entrée.
SNEG
Sélectionner les entrées réelles à additionner.
SSUM
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal