Déplacer (Move, MOVE)
Ce tableau répertorie les automates et les applications qui prennent en charge cette instruction.
Architecture | Applications standard | Applications de sécurité |
|---|---|---|
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570 | Oui | Non |
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 | Oui | Oui |
L’instruction MOVE transfère une copie de Source à Dest. Source reste inchangée.
CONSEIL:
Dans Logix Designer version 36, le mnémonique de cette instruction est passé de MOV à MOVE.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
CONSEIL:
Utiliser une affectation « := » avec une expression pour obtenir le même résultat. Pour plus d'informations sur la syntaxe des expressions et des affectations dans le texte structuré, reportez-vous à la section Syntaxe du texte structuré.
Opérandes
IMPORTANT:
Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
- Les opérandes de balise de sortie sont remplacés.
- Les membres d'un opérande de structure sont remplacés.
- Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Il existe des règles de conversion de données pour combiner des types de données numériques dans une instruction. Reportez-vous à la section Conversion des données.
Diagramme à relais
Numérique
Opérande | Type de données Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570 | Type de données Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 | Format | Description |
|---|---|---|---|---|
Source | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | immédiat balise | Valeur à déplacer |
Dest | SINT INT DINT REAL | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT REAL LREAL TIME TIME32 LTIME DT LDT | balise | Étiquette où enregistrer le résultat |
CONSEIL:
Reportez-vous aux types de données de date et heure pour obtenir une description complète des types de données Temps relatif (LTIME, TIME et TIME32) et Temps absolu (LDT et DT).
CONSEIL:
Gardez ces restrictions à l’esprit lorsque vous utilisez des types de données en Temps relatif (LTIME, TIME32, TIME) et en Temps absolu (LDT, DT) :
- Un type en temps relatif ne peut se déplacer que vers ou par rapport à un autre type en temps relatif.
- De même, un type en temps absolu ne peut se déplacer que vers ou par rapport à un autre type en temps absolu. De plus, vous pouvez programmer un type en temps absolu avec un LINT pour répondre à certaines anciennes pratiques d'horodatage.
Chaîne (uniquement pour les automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590)
Opérande | Type de données | Format | Description |
|---|---|---|---|
Source | String type | immédiat balise | Chaîne à déplacer |
Dest | String type | balise | Étiquette où enregistrer le résultat |
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates | Affecte les indicateurs d'état mathématique |
|---|---|
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 | Conditionnel |
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570 | Oui |
Reportez-vous à la section Indicateurs d'état mathématique.
Défauts majeurs/mineurs
Un défaut mineur surviendra si : | Type de défaut | Code de défaut |
|---|---|---|
La fonction de détection du débordement est activée et la valeur Source est en dehors de la plage du type Dest. | 4 | 4 |
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
|---|---|
Préscrutation | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon. |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon. Cette instruction copie Source dans Dest. Opérandes de chaîne : Lorsque Source.LEN > SIZE( Dest.DATA) La chaîne est tronquée à ce qui va s'adapter. S:V est défini. |
Post-scrutation | N/A |
Exemples
Diagramme à relais

Texte structuré
value_2 := value_1;
value_3 := 'Test PASSED';
Fournir une réponse