Ou exclusif au niveau du bit (Bitwise Exclusive Or, XOR)

Ces informations s’appliquent aux automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590. Les différences entre les automates sont signalées, le cas échéant.
L’instruction XOR exécute une opération XOR au niveau du bit à l’aide des bits de Source A et de Source B et place le résultat dans Dest.
Langues disponibles
Diagramme à relais
XOR_LD_avail_v31
Diagramme de bloc fonctionnel
Le diagramme de bloc fonctionnel prend en charge les éléments suivants :
Bloc fonctionnel
XOR_FBD_avail_v31
Fonction FBD
CONSEIL: La fonction FBD s’applique uniquement aux automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
XOR_avail_FBDFunction_v33
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
CONSEIL: Utiliser XOR en tant qu'opérateur dans une expression pour calculer le même résultat. Pour plus d'informations sur la syntaxe des expressions et des affectations dans le texte structuré, reportez-vous à la section Syntaxe du texte structuré.
Opérandes
IMPORTANT: Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
  • Les opérandes de balise de sortie sont remplacés.
  • Les membres d'un opérande de structure sont remplacés.
  • Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Il existe des règles de conversion de données pour combiner des types de données numériques dans une instruction. Reportez-vous à la section Conversion des données.
Diagramme à relais
Opérande
Type de données
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570
Type de données
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Format
Description
Source A
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
immédiat
balise
Valeur à XOR avec Source B. //Float inclut les types de données REAL et LREAL.
CONSEIL: Les entrées flottantes sont converties en entiers, ce qui peut provoquer un débordement.
Source B
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
immédiat
balise
Valeur par rapport à XOR avec Source A.
NOTE: Les entrées flottantes sont converties en entiers, ce qui peut provoquer un débordement.
Dest
SINT
INT
DINT
REAL
SINT
INT
DINT
LINT
USINT
UINT
UDINT
ULINT
REAL
LREAL
balise
Étiquette pour mémoriser le résultat de cette instruction.
CONSEIL: Si le type de destination est Float, la valeur qui en résulte sera convertie en Float.
CONSEIL: Lorsqu’une promotion d’entier est requise pour les entrées, le type plus petit est converti en type plus grand via l’extension de zéros.
Bloc fonctionnel
Opérande
Type de données
Format
Description
XOR
FBD_LOGICAL
balise
Structure XOR
Structure FBD_LOGICAL
Membres d'entrée
Type de données
Description
EnableIn
BOOL
Activez l'entrée. Si défini sur faux, l’instruction n’est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour.
La valeur par défaut est définie sur vrai.
SourceA
DINT
Valeur par rapport à XOR avec SourceB.
SourceB
DINT
Valeur par rapport à XOR avec SourceA.
Membres de sortie
Type de données
Description
EnableOut
BOOL
Indique si une instruction a été exécutée sans défauts après son activation.
Dest
DINT
Résultat de l’instruction.
Fonction FBD
Opérandes d'entrée (broches gauches)
Type de données
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Description
SourceA (haut)
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
Valeur par rapport à OR avec Source B.
SourceB (bottom)
SINT
USINT
INT
UINT
DINT
UDINT
LINT
ULINT
REAL
LREAL
Valeur par rapport à OR avec Source A.
Opérande de sortie (broche droite)
Type de données
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Description
Dest
DINT
UDINT
LINT
ULINT
Résultat de la fonction.
Description
En cas d’activation, cette instruction évalue l’opération sur XOR au niveau du bit :
Dest = Source A XOR Source B
Si le bit dans
Source A est :
Et le bit dans
Source B est :
Le bit dans
Dest est :
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590
Conditionnel
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570
Oui
Reportez-vous à la section Indicateurs d'état mathématique.
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Indexer via les tableaux pour consulter les défauts d'index par tableau.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Définir la condition de sortie d'échelon sur la condition d'entrée d'échelon
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Définir la condition de sortie d'échelon sur la condition d'entrée d'échelon
Dest est défini comme indiqué à la section Description.
Post-scrutation
N/A
Bloc fonctionnel
Condition/état
Action entreprise
Préscrutation
N/A
EnableIn est faux
Définir EnableOut sur EnableIn
EnableIn est vrai
Définir EnableOut sur EnableIn
Dest est défini comme indiqué à la section Description.
Première exécution de l'instruction
N/A
Première scrutation de l'instruction
N/A
Post-scrutation
N/A
Exemples
Diagramme à relais
L5K_XOR_LD_ex_v31
Bloc fonctionnel
XOR_FBD_ex_v31
Fonction FBD
XOR_example_FBDFunction_v33
Texte structuré
value_result_XOR := value_1 XOR value_2;
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal