Conversion en entier (BCD_TO)
Ce tableau répertorie les automates et les applications qui prennent en charge cette instruction.
Architecture | Applications standard | Applications de sécurité |
|---|---|---|
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570 | Oui | Non |
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 | Oui | Oui |
L'instruction BCD_TO convertit une valeur BCD (Source) en une valeur décimale et mémorise le résultat dans Destination.
CONSEIL:
Dans Logix Designer version 36, le mnémonique de cette instruction a changé de FRD à BCD_TO.
Langues disponibles
Diagramme à relais

Diagramme de bloc fonctionnel
Le diagramme de bloc fonctionnel prend en charge cet élément :
Bloc FBD

Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
IMPORTANT:
Une opération inattendue peut se produire dans les cas suivants :
- Les opérandes de balise de sortie sont remplacés.
- Les membres d'un opérande de structure sont remplacés.
- Sauf lorsque cela est spécifié, les opérandes de structure sont partagés par plusieurs instructions.
Il existe des règles de conversion de données pour combiner des types de données numériques dans une instruction. Reportez-vous à la section Conversions de données.
Diagramme à relais
Opérande | Type de données Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570 | Type de données Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 | Format | Description |
Source | SINT INT DINT | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT | Immédiat balise | valeur à convertir en nombre décimal |
Destination | SINT INT DINT | SINT INT DINT LINT USINT UINT UDINT ULINT | balise | étiquette où enregistrer le résultat |
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Opérande | Type | Format | Description |
FRD tag | FBD_CONVERT | Structure | Structure FRD |
Structure FBD_CONVERT
Paramètre d’entrée | Type de données | Description |
EnableIn | BOOL | Activez l'entrée. Si mis à zéro, l'instruction n'est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour. La valeur par défaut est définie. |
Source | DINT | Entrée de l’instruction de conversion. Valide = n’importe quel nombre entier |
Paramètres de sortie | Type de données | Description |
EnableOut | BOOL | Activer la sortie. |
Dest | DINT | Résultat de l’instruction de conversion. |
Description
L'instruction BCD_TO convertit une valeur BCD (Source) en une valeur décimale et mémorise le résultat dans Destination.
Cette formule est utilisée pour les calculs lorsque la source est 32 bits :
Destination =(16#Source8*10
7
)+ (16#Source7*106
)+ (16#Source6*105
)+( 16#Source5*104
)+ (16#Source4*103
)+(16#Source3*102
)+ (16#Source2*101
)+( 16#Source1*100
)Par exemple :
Source = 16#1234_567E
Destination = (1*10
7
)+(2*106
)+(3*105
)+ (4*104
)+(5*103
)+(6*102
)+(7*101
)+ (14*100
)=12345684Affecte les indicateurs d'état mathématique
Défauts majeurs/mineurs
Automates | Affecte les indicateurs d'état mathématique |
Automates CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590 | Conditionnel, reportez-vous à . |
Automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 et GuardLogix 5570 | Oui |
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Attributs courants pour plus d’informations sur les défauts liés aux opérandes.
Exécution
Diagramme à relais
Condition/état | Action entreprise |
Préscrutation | N/A |
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux | Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon. |
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai | Définir la condition de sortie d’échelon sur la condition d’entrée d’échelon. Dest = valeur décimale de la source avec valeur BCD. |
Post-scrutation | N/A |
Diagramme de bloc fonctionnel
Bloc FBD
Condition/état | Action entreprise |
Préscrutation | N/A |
EnableIn est faux | Définir EnableOut sur EnableIn. |
EnableIn est vrai | Dest = valeur décimale de la source avec valeur BCD si un dépassement se produit Définir EnableOut sur faux. ou bien Définir EnableOut sur vrai. |
Première scrutation de l'instruction | N/A |
Première exécution de l'instruction | N/A |
Post-scrutation | N/A |
Exemples
Diagramme à relais

Bloc fonctionnel

Fournir une réponse