Réinitialisation dominante (RESD)
Ces informations s’appliquent aux automates
Compact GuardLogix
5370, ControlLogix
5570, Compact GuardLogix
5370, GuardLogix
5570, Compact GuardLogix
5380, ControlLogix
5580 et ControlLogix 5590.L'instruction RESD utilise les entrées Set et Reset pour contrôler les sorties verrouillées. L'entrée Reset a la priorité sur l'entrée Set.
Langues disponibles
Diagramme à relais
Cette instruction n’est pas disponible dans le diagramme à relais.
Bloc fonctionnel

Texte structuré
RESD(RESD_tag);
Opérandes
Bloc fonctionnel
Opérande | Type | Format | Description |
RESD tag | DOMINANT_RESET | structure | Structure RESD |
Structure DOMINANT_RESET
Paramètre d’entrée | Type de données | Description |
EnableIn | BOOL | Activez l'entrée. Si mis à zéro, l'instruction n'est pas exécutée et les sorties ne sont pas mises à jour. La valeur par défaut est définie. |
Set | BOOL | Définit l'entrée dans l'instruction. La valeur par défaut est mise à zéro. |
Reset | BOOL | Réinitialise l'entrée dans l'instruction. La valeur par défaut est mise à zéro. |
Paramètre de sortie | Type de données | Description |
EnableOut | BOOL | Indique si l'instruction est activée. |
Out | BOOL | La sortie de l'instruction |
OutNot | BOOL | La sortie inversée de l'instruction. |
Texte structuré
Reportez-vous à
Syntaxe du texte structuré
pour plus d'informations concernant la syntaxe des expressions dans le texte structuré.Description
L’instruction Réinitialisation dominante utilise les paramètres d’entrée Set et Reset pour contrôler les paramètres de sortie Out et OutNot verrouillés. L'entrée Reset a la priorité sur l'entrée Set.
Tant que le paramètre d'entrée Set est définit sur vrai, Out sera toujours verrouillée sur vrai. La définition du paramètre Reset sur vrai remplacera l'état actuel de Out en définissant Out sur faux.
Lorsque le paramètre Reset redevient faux, Out est verrouillé à l'état actuel du paramètre d'entrée Set. OutNot sera défini à l’état opposé pour Out.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Attributs communs pour plus d'informations sur les attributs liés aux défauts.
Exécution
Bloc fonctionnel
Condition/état | Action entreprise |
Préscrutation | Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux. |
Tag.EnableIn est faux | Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux. |
Tag.EnableIn est vrai | Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur vrai. L'instruction s'exécute. |
Première exécution de l'instruction | Le bit Out est défini sur faux. OutNot est défini sur vrai. |
Première scrutation de l'instruction | N/A |
Post-scrutation | Les bits EnableIn et EnableOut sont définis sur faux. |
Texte structuré
Condition/état | Action entreprise |
Préscrutation | Reportez-vous à Pré-scrutation dans le tableau Bloc fonctionnel. |
Exécution normale | Reportez-vous à Tag.EnableIn est vrai dans le tableau Bloc fonctionnel. |
Post-scrutation | Reportez-vous à Post-scrutation dans le tableau Bloc fonctionnel. |
Exemple
Lorsque Set est vrai et que Reset est faux, Out est défini sur vrai. Quand Reset est vrai, Out est mis à zéro. L'entrée Reset a la priorité sur l'entrée Set. L’instruction RESD définit OutNot à l’état opposé pour Out.
Bloc fonctionnel

Texte structuré
RESD_01.Set := set_input;
RESD_01.Reset := reset_input;
RESD(RESD_01);
out_output := RESD_01.Out;
outNot_output := RESD_01.OutNot;
Fournir une réponse