Types de données LINT

Le type de données LINT est un entier de 64 bits.
Le type de données LINT peut être utilisé dans de nombreuses instructions sur les automates
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
CompactLogix
5580,
GuardLogix
5580 et ControlLogix 5590. Cependant, le type de données LINT ne peut pas être utilisé dans la plupart des instructions sur les automates
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370 et
GuardLogix
5570.
Tenez compte des éléments suivants lorsque vous utilisez le type de données LINT sur les automates
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370 et
GuardLogix
5570.
CONSEIL: Les LINT ne peuvent s’utiliser qu’avec les instructions de copie (COP, CPS). Elles s’utilisent avec l'attribut Heure CST/WallClock, la synchronisation de l'heure et les instructions complémentaires. Les étiquettes de ce type ne peuvent faire l'objet d'aucune opération d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division.
Lors de l’utilisation de données de type LINT, il faut tenir compte des descriptions suivantes lorsque ces problèmes se produisent.
Comment
Description
Transférer/copier deux valeurs DINT à entiers doubles dans une LINT
Créer un tableau à double entier à deux éléments, total de 64 bits (à savoir DINT[2], qui peuvent ensuite être copiés dans un entier long.
Corriger l’erreur d’affichage Date/Heure
Lorsqu’une étiquette a une valeur négative, elle ne peut pas s’afficher en tant que Date/Heure. Dans l’éditeur de points, vérifiez si la valeur est négative en changeant de style d’étiquette : passez de Date/Heure à Binaire. Si le bit le plus significatif (le plus à gauche) est 1, la valeur est négative et ne peut donc pas s’afficher en tant que Date ou Heure.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal